中文

何时该选择工业级收发器?

发布于 2020年09月04日 by
1.5k

为了满足在极端环境中对网络不断增长的需求,越来越多的工业级光纤收发器被应用在极端恶劣的环境中来延长传输距离。那么,工业级光纤收发器和普通的商业级光纤收发器有什么区别呢?在什么情况下该选择工业级光纤收发器呢?本文将为您一一解答。

工业级和商业级光纤收发器有什么区别?

工业级与商业级光纤收发器有着相同的功能,不过工业级光纤收发器有着更宽的工作温度( -40℃至85℃)和更宽的电压(12-48 VDC)。除此之外,工业级光纤收发器还具有不小于4KV的雷电和浪涌防潮保护以及IP40防尘等级的电源,即使在比较危险的区域,例如石油勘探,天然气钻探,采矿等,也能保证网络传输的稳定性。下表列举了工业级和商业级光纤收发器的具体差别。

特点 工业级光纤收发器 商业级光纤收发器
工作温度 -40℃~85℃ 0℃~40℃
电源 冗余双电源 单电源
安装 DIN导轨和机箱 独立使用和安装在机箱中
散热 无风扇贝壳散热 风扇散热
外壳材质 铝合金
防尘等级 IP40
链路故障恢复时间 <300ms 时间较长

何时该选择工业级光纤收发器呢?

工业级光纤收发器可以消除电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),阻止有害气体的排放,并且可以帮助消除极端环境下的温度和粉尘对网络传输的干扰,它们通常可以应用在制造业,废水处理,室外交通控制,安全和监视,建筑行业自动化和工厂自动化等比较恶劣的环境中。下文列举了工业级光纤收发器的四种典型应用场景。

制造业中的点对点结构:消除电磁与射频干扰

在某些工厂或制造业中,很多网络设备需要互连在一起,其产生的电磁和射频会对铜缆布线系统的数据传输产生干扰,这将会导致网络的传输及其不稳定。在这种情况下,需要使用光纤布线以有效地降低电磁与射频对数据传输的干扰。下图显示了工业级光纤收发器在制造业中点对点结构中的典型应用场景,工业级光纤收发器能将电信号转换为光信号,使具有电口的旧式设备(例如风扇,污泥泵等)能够与百米之外的控制机箱相连,来延长传输距离。点对点结构使系统机架和工厂车间的设备能直接连接。

图1:工业级光纤收发器在制造业的应用场景

废水处理应用:阻止有害物体的排放

废水处理是为了防止有害物质的排放,以达到保护环境的目的。在这种废水处理的环境中,工业级光纤收发器可以更好地对远程站点进行控制。如下图所示,在废水处理大楼和控制中心大楼中有一些旧的可编程逻辑控制器(PLC),这些PLC都具有串行端口,并与每个建筑物内的主控制器相连。工业级光纤收发器和PLC相连,将电信号转换为光信号与主控制机箱相连,以对废水进行集中控制。这种处理方法是废水处理厂能够整合其现有设备,在降低成本的同时还能很好地管理与处理废水,阻止了有害物质的排放。

图2:工业级光纤收发器在废水处理中的应用

户外交通控制应用:耐极端温度防尘

户外应用需要关注设备的工作温度,有些设备使用的外壳可以将水分,污垢和碎屑等干扰降至最低。工业级光纤收发器有很宽的工作温度,并带有铝合金外壳,非常适用于交通控制,天气跟踪等户外环境。如下图所示,视频解码器可以将模拟视频信号转换为以太网信号,工业级光纤收发器再将以太网信号转换为光信号,位于控制中心的管理型工业级光信号收发器机箱接收光信号再将其转换为电信号与控制中心的交换机和电脑相连。这样,足不出户即可在控制中心看到千米之外的交通情况。

图3:工业级光纤收发器在户外交通控制中的应用

安全与监控应用:防雷和浪涌保护

工业级光纤收发器可以应用在恶劣环境下的监控,因为它们有着良好的防雷和浪涌保护等级,可以很好地抵御暴露环境的腐蚀。下图展示了工业级光纤收发器在安全与监控中的应用环境。两栋办公大楼里都安装了WiFi,为每个办公室提供无线网络。部署在大楼附近的工业级PoE光纤收发器将来自WiFi的电信号转换为光信号,通过点对点光纤端接到工业级收发器上。一方面,工业级光纤收发器将光信号转换为电信号与以太网交换机相连,另一方面工业级PoE光纤收发器将光信号转换为电信号,同时通过电口注入以太网供电,为大楼里的WiFi供电。然后,工业级光纤收发器通过光纤与远端的工业级PoE光纤收发器相连,为监控摄像头提供PoE电源,以监视远程站点的状况。

图4:工业级光纤收发器在监控中的应用

结论

工业级光纤收发器具有更宽的工作温度范围,并具有防雷和浪涌保护功能,使其更适合在极端恶劣的环境下使用,来延长传输距离。此外,工业级光纤收发器在极端环境下应用的增加有望进一步加速工业级光纤收发器市场的发展。