MTP® PRO连接器转换工具箱使用指南
在使用MTP®/MPO光纤跳线布线时,其极性和公母头是需要格外注意的因素,因为一旦选错极性或公母头,光纤网络将无法实现通信连接。因此选对MTP®/MPO光纤跳线对于网络管理员来说是一项艰巨且具有挑战的任务,因为目前有些许用户经常出现选错极性和公母头的问题,这将会增加额外的产品购买成本,甚至会导致项目延误。为了解决此问题,业界研发出了MTP® PRO光纤跳线和MTP® PRO连接器转换工具箱,以便用户在现场可以快速更MTP® PRO光纤跳线的极性和公母头。本文将为您详细介绍这套解决方案。
MTP® PRO连接器转换工具箱是什么?
MTP® PRO连接器转换工具箱能轻松改变MTP® PRO光纤跳线的极性和公母头。在使用MTP® PRO连接器转换工具箱时,无需拆卸连接器外壳或剥开跳线外皮,即可在一分钟之内将MTP® PRO光纤跳线的极性和公母头进行改变,这对于没有经过培训的技术人员来说简直是小菜一碟。
MTP® PRO连接器转换工具箱里有什么?
MTP® PRO连接器转换工具箱包含了1个MTP® PRO转换工具、1个绿色夹具、20个导针交换器(10片带针&10片不带针)、1支清洁笔以及1根MTP® PRO样本光纤跳线。
组件名称 | 图片 | 描述&功能 |
---|---|---|
1x MTP® PRO转换工具 | MTP® PRO转换工具的“polarity”端口和“PIN”端口是用于改变极性和公母头。“polarity”端口(位于图片中左侧位置)主要是用来改变连接器的极性;“PIN”端口(位于图片中的右侧位置)主要是用来改变公母头时起固定作用。 | |
1x 绿色夹具 | 该夹具在改变连接器公母头时才会使用到,主要是用来取出连接器中的引脚或安装引脚。 | |
20x 导针交换器 | 主要是用来替换MTP® PRO连接器的引脚,从而到达改变公母头的作用。 | |
1x 清洁笔 | 主要用来清洁MTP® PRO连接器的端面,可使用500次以上。 | |
1x MTP® PRO光纤跳线样品 | 该跳线样品长20.32cm(长8英寸) |
MTP® PRO光纤跳线的极性和公母头时,上述所有组件都必不可少。
如何使用MTP® PRO连接器转换工具箱改变MTP® PRO光纤跳线的极性?
MTP® PRO极性/公母头转换工具可以改变MTP® PRO光纤跳线连接器上key键的位置,实现极性转换。下面以极性A的MTP®-12 MTP® PRO主干光纤跳线为例具体说明如何用MTP® PRO连接器转换工具箱改变极性。
第一步:先将MTP® PRO转换工具上的夹具取下,然后将极性A的MTP®-12 MTP® PRO主干光纤跳线的一端连接器(key up朝上)放置在MTP® PRO转换工具的“POLARITY”端口中;
第二步:直到连接器插入到“POLARITY”端口内部,听到“咔”的声音;
第三步:取出极性A的MTP®-12 MTP® PRO主干光纤跳线的连接器。
第四步:观察MTP®-12 MTP® PRO主干光纤跳线连接器,可发现其key键发生转变,key up与key down互换位置,即A极性的MTP®-12 MTP® PRO主干光纤跳线成功转换成极性B的MTP®-12 MTP® PRO主干光纤跳线。
反之亦然,若是想将极性B的MTP®-12 MTP® PRO主干光纤跳线转换成极性A,按照上述操作即可实现。
如何使用MTP® PRO连接器转换工具箱改变MTP® PRO光纤跳线的公母头?
通过MTP® PRO极性/公母头转换工具改变连接器上插针,实现MTP®-12 MTP® PRO主干光纤跳线公母头的转换。
1.公头转换成母头
第一步:先将MTP® PRO转换工具上的夹具取下,然后将MTP®-12 MTP® PRO主干光纤跳线的公头(带插针)连接器插入到MTP® PRO转换工具的“PIN”端口中,这时会听到“咔”的声音;
第二步:将不带插针的蓝色引脚从MTP® PRO转换工具的另一边插入到“PIN”端口中,与之对齐;
第三步:按压MTP® PRO转换工具的同时,使用夹具(绿色)夹住蓝色引脚;
第四步:拔出蓝色引脚,移出MTP®-12 MTP® PRO主干光纤跳线的连接器,观察可发现MTP®-12 MTP® PRO主干光纤跳线连接器上的插针被取出,公头成功转换成了母头。
2.母头转换成公头
第一步:先将MTP® PRO转换工具上的夹具取下,然后将MTP®-12 MTP® PRO主干光纤跳线的母头连接器插入到MTP® PRO转换工具的“PIN”端口中,这时会听到“咔”的声音;
第二步:将带有插针的黄色引脚从MTP® PRO转换工具的另一边插入到“PIN”端口中,与之对齐;
第三步:插入后,轻按压黄色引脚,然后拔出黄色引脚;
第四步:移出MTP®-12 MTP® PRO主干光纤跳线的连接器,可发现MTP®-12 MTP® PRO主干光纤跳线的母头连接器上成功的插上了插针,母头成功转换成公头。
MTP® PRO连接器转换工具使用指导视频
若是您觉得阅读文字不方便,可观看下面操作指导视频,以便更加直观地学习MTP® PRO光纤跳线的极性和公母头变更操作。
常见疑问解答
问:MTP® PRO连接器转换工具箱是否适用于标准的MTP®/MPO连接器?
答:不能,该替换工具箱仅适用于MTP® PRO连接器,不能用于标准的MTP®/MPO连接器。
问:使用MTP® PRO连接器转换工具箱时,需要注意哪些事项?
答:众所周知,光纤对拉力、压力以及弯曲半径等都非常敏感,因此在使用时需要注意以下事项:
-
不需要替换的连接器请勿摘下其防尘帽;
-
请勿用手直接触摸连接器的端面(操作时应尽量避免污染端面);
-
在使用工具箱前请仔细阅读手册;
-
请勿对光纤施加较大拉力;
-
请勿挤压光纤;
-
请勿将光纤弯曲超过其最小弯曲半径。