飞速(FS)与罗森伯格携手,构建面向未来的高速光纤连接方案
2021年11月9日,行业领先的高速通信网络解决方案供应商飞速(FS)宣布与通信及高速互连解决方案领导者罗森伯格(Rosenberger)达成合作。此次合作双方携手推出NEX10-FO双芯连接器和Q-RMC快速多芯插拔连接器,旨在为工业和室外严苛应用环境提供高效可靠的光纤连接解决方案,满足客户的多样化需求。
随着全球移动通信网络的发展,工业和室外严苛应用环境对光纤连接的需求与日俱增。在此背景下,NEX10-FO和Q-RMC光纤连接器应运而生。Q-RMC快速多芯插拔连接器达到了EN60529和IP67标准,适用于恶劣的室外环境,提供防水性,并防尘和防腐蚀,将帮助您节省时间和维护成本,同时为高质量数据传输应用程序所需的稳定性和可靠性提供合适的环境。NEX10-FO双芯连接器设计轻巧,能适应-40度到+85度极寒与高热环境,在小型蜂窝网络、无线基站、移动医疗设备、智能变电站、高铁控制系统、视频转播设备等室外光设备中具有可靠的连接和光传输性能,具有潜在广泛的应用前景。
飞速(FS)CEO Daniel就此次合作表示,“FS一直致力于为全球客户提供优质安全的解决方案和服务,与罗森伯格(Rosenberger)的合作,有助于实现双方以品质和服务领跑市场的共同愿景。”
罗森伯格亚太区 VP Laurence 同时指出,“罗森伯格坚持将产品的可靠性和竞争力作为企业持续发展的根本。此次与FS携手,我们期待为更多用户提供优质的光纤互连解决方案。”
通过此次战略合作,飞速(FS)和罗森伯格(Rosenberger)均期待能在信息互联时代为客户提供品质高品质的高速光纤互连解决方案,满足在室外恶劣应用环境中对稳定可靠的数据传输的需求,推动光通信及新一代移动通信的技术革新。
关于罗森伯格
罗森伯格(Rosenberger)是全球领先的无线射频和光纤通信技术制造商,为客户提供多系统混合方案、光纤到天线拉远覆盖方案、微波传输系统、室内覆盖系统等各种解决方案,满足未来网络在城市中的信号覆盖及数据传输需求。自2005年以来,罗森伯格已经三次获得巴伐利亚质量奖。公司始终追求以技术和品质领先、服务创优和注重成本效益为发展之基石,在长足发展的进程中,迅速实现了产品线的系统化和完整化。
欲了解更多详情,敬请浏览罗森伯格官网:www.rosenbergerap.com & www.rosenberger.com
关于飞速(FS)
深圳市飞速创新技术股份有限公司,即飞速(FS),成立于2009年,是全球领先的高速通信网络解决方案供应商。飞速(FS)拥有通信业界完整的、端到端的产品和专业解决方案,通过全系列的有源、无源、终端产品和通信技术,灵活满足全球不同用户对网络部署环境多元复杂化的应用需求。
飞速(FS)以创新驱动未来,为客户创造价值为核心理念,通过不断增强研发设计能力、品质测试能力、场景交付能力,赢得来自海内外200多个国家和地区用户的广泛信赖。