飞速(FS)荣获ISO9001:2015质量管理体系证书
4月20号,飞速(FS)荣获了SGS颁发的ISO9001:2015质量管理体系认证,这是对飞速(FS)一直以来对质量和客户满意度的坚持的认可。以下将介绍SGS和ISO9001的背景和意义,并说明该认证对企业的重要性。
一、SGS介绍
SGS成立于1878年,是全球领先的测试、检验和认证机构,因其全球质量和诚信标准而备受认可。公司总部位于瑞士日内瓦,遍布全球2400个分支机构和实验室。
SGS提供全面的解决方案,以帮助客户满足监管要求、提高产品质量和安全、优化生产过程和提高效率。其服务范围广泛,包括质量控制和合规性评估、产品测试和认证、供应链管理和可持续性评估、食品安全和营养评估、环境、健康与安全评估等。
作为全球领先的检测、认证、鉴定和验证服务公司,SGS在多个领域拥有深入的经验和专业知识。这些领域包括消费品、化学品、电子产品、汽车、航空航天、能源、建筑和基础设施等。同时,SGS在全球范围内广受认可和信任,因此能够为客户提供可靠、高质量的服务。
二、ISO9001介绍
1、什么是ISO 9001?
ISO 9001是一种质量管理体系认证,被誉为“通向国际市场的通行证”。ISO 9000族标准是指国际标准化组织在1994年提出的概念,由ISO/TC176(国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会)制定的一组国际标准。ISO 9001是该标准族中最广泛应用的标准之一。自其发布以来,ISO 9001已被广泛应用于全球各个行业,并对国际贸易的发展和质量的提升产生了巨大的影响。
2、为什么实施ISO9001?
ISO标准的制定旨在确保产品或服务的质量和可靠性,符合国际标准的要求。因此,企业实施ISO标准可以提高产品或服务的质量水平,达到国际标准,并提高客户的满意度和忠诚度。
除此之外,实施ISO标准还有以下几个重要的优点:
①提高企业效率和生产力
ISO标准的实施可以帮助企业优化其管理体系,改善业务流程和内部运营,提高生产力和效率。这可以帮助企业降低成本,提高生产能力,增强企业的市场竞争力。
②增强企业声誉和信誉度
ISO标准的实施可以帮助企业树立良好的声誉和信誉度,得到客户、供应商、监管机构和公众的认可和信任。符合ISO标准的企业往往被认为是值得信赖的,这可以增加客户和供应商的信任,为企业赢得更多的业务机会。
③符合法律和监管要求
ISO标准通常与国际和国内的法律、法规和监管要求保持一致。企业实施ISO标准,可以确保其业务活动符合当地和国际法律、法规和监管要求,减少违规的风险。
综上所述,实施ISO标准可以帮助企业提高产品或服务质量,提高效率和生产力,增强企业声誉和信誉度,同时还可以确保企业符合法律和监管要求,从而实现可持续发展。
三、认证展示
ISO 9001质量管理体系旨在证明具备为客户提供相关产品能力的指标,并不断提高客户的产品满意度。为了更好地实施本地化战略、以客户为中心、提高客户满意度、增强在国际市场上的竞争力,飞速(FS)选择在ISO 9001更新认证之际,由全球领先的检测、认证、鉴定和验证服务公司之一(SGS)对我司进行质量管理体系认证。
因此,获得SGS颁发的质量管理体系证书将对我司带来诸多好处,包括提高国际市场竞争力、强化客户信任、提高产品质量、增强公司信誉度等。飞速(FS)相信,在获得ISO 9001认证的基础上,通过SGS的认证,我司将更好地满足客户需求,提升客户体验,进一步拓展市场份额。
四、下一阶段规划
为了更好地响应公司本地化战略实施并开拓更广阔的国际贸易市场,飞速(FS)将逐步推进管理体系的建设开展ISO 14001和ISO 45001认证工作,以确保飞速(FS)在环境管理和职业健康与安全管理体系达到国际标准,并为进入国际市场提供有力的支持,进一步增强飞速(FS)国际市场竞争力。我们将继续携手合作,不断努力,推动飞速(FS)质量管理工作取得更大的进展。
相关文章推荐
邮箱地址
![智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年](https://media.fs.com/images/community/erp/NPzAR_4sTTF.webp)
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装?
2020年10月16日