中文

飞速(FS)推出40ch 100G DWDM PAM4开放线路系统

更新于 2022年01月28日 by
365

为数据中心互联提供更多可能性。

1月28日,飞速(FS)新闻动态--飞速(FS)正式宣布新推出40ch 100G DWDM PAM4开放线路系统,该系统是主要用于数据中心互连和城域网汇聚的有源DWDM传输平台。

100G DWDM解决方案

飞速(FS)100G DWDM PAM4传输平台集成40CH DWDM MUX/DEMUX、光放大器、色散补偿模块和监控口,旨在为客户提供低成本高收益的100G DWDM解决方案。其优势如下:

2.0T大容量:飞速(FS)100G DWDM解决方案支持在1U机箱中集成2.0T容量,满足企业DCI和城域网小空间、高容量应用需求。

自动配置和零接触配置:飞速(FS)100G DWDM PAM4开放线路系统支持自动光纤距离测量和色散补偿,支持即插即用,安装便捷,新手即可轻松完成安装部署。

一体化解决方案:飞速(FS)100G DWDM PAM4传输平台支持多个100G链路“多合一”,在预配置和重新配置时,极大地节省了机架空间、降低了部署的复杂性。

"100G DWDM PAM4开放线路系统的推出是飞速(FS)在光传输领域的一次重要尝试,它为中短距离互连提供了高可靠性80km DWDM解决方案,链路部署简单便捷,在降低成本的同时大大提高了光纤传输的灵活性。"

——飞速(FS)解决方案产品线经理Archer He

作为一个能够简化100G DWDM PAM4链路部署和管理的一体化解决方案,飞速(FS)100G DWDM PAM4开放线路系统为企业DCI和城域网提供了高效率、高灵活性和高可扩展性的理想选择。

想要了解更多相关信息,点击飞速(FS)100G DWDM开放线路系统查看。