中文

飞速(FS)推出适用于城域边缘接入网络的M6200多业务WDM光传输平台

发布于 2021年01月20日 by
3.5k

近日,飞速(FS)推出了全新的M6200系列多业务光传输平台,旨在为城域边缘接入应用引入高容量的波分复用交换技术,同时为网络运营商和企业带来省时省力更省心的网络搭建体验。

5G、云计算等新业务的飞速发展开启了万物互联的时代,其超高带宽、超低时延和全连接覆盖的到网络能力使得城域边缘网对带宽、时延的需求越来越高。飞速(FS)凭借对光传输技术和对市场的敏锐洞察,推出了一整套高性能、大带宽和易管理的M6200系列10G WDM光传输平台。该平台可以满足城域边缘接入的多种类型的业务传输,如以太网、SDH、数据存储及数字电视等业务,是城域边缘接入层光传输网络的理想解决方案。

这款高度集成的M6200 WDM光传输平台配备了具有5个通道的10G转发器(OEO)和无源40通道DWDM密集波分复用器和解复用器,可实现100M至11.1G速率范围内高达400G容量的业务传输。它还支持如10G WAN/LAN、以太网、STM-16/64、OTU2/2e、1/2/4/8/10G光纤通道等多种协议。同时,该平台也可集成光放大器、光线路保护开关、色散补偿器、红/蓝滤波器、可变光衰减器等光传输设备,可以为WDM网络提供高质量、灵活的数据传输和可靠的线路保护,确保稳定的数据传输。

此外,M6200系列多业务WDM光传输平台采用了统一的管理软件,操作简单,智能监控链路。 通过统一的网络管理单元,整个软件操作系统可以在7分钟内实现快速安装配置,并提供全面的故障告警、链路告警和远程实时监控,助您轻松掌握网络传输状态。

除此之外,飞速(FS) M6200系列多业务WDM光传输平台经过了一系列严格的测试,均达到了行业的标准。飞速(FS)具有2年质保、免费、专业且快速响应的技术支持、全球仓储、海量库存、顺丰包邮等优势,可帮助您轻松搭建高性能易维护的城域边缘接入层光传输网络。