飞速(FS) 40G光模块和DAC/AOC介绍
在部署40G以太网时,40G QSFP+光模块和40G DAC/AOC高速线缆是大多数用户的主要选择。飞速(FS)能提供各种型号的40G QSFP+光模块和40G DAC/AOC高速线缆,本文将重点介绍它们,并在文末给出了40G光模块的一些常见问题解答。
飞速(FS) 40G光模块概述
飞速(FS) 40G光模块涵盖了各种型号,全系列的第三方兼容的QSFP+光模块,QSFP+ DAC/AOC高速线缆都能与Cisco,Juniper,Arista,Brocade,HPE等主流品牌兼容。同时,飞速(FS) 40G QSFP+光模块符合40GBASE-SR4,40GBASE-BiDi,40GBASE-LR4,40GBASE-UNIV,40GBASE-ER4等标准。在下文,我们将分别介绍飞速(FS)40G QSFP+光模块和40G DAC/AOC高速线缆。
飞速(FS) QSFP+和CFP光模块
下表展示了飞速(FS) QSFP+和CFP光模块的详细参数,有关更多40G QSFP+和CFP光模块的具体信息,可参阅《40G光模块综合介绍——QSFP+和CFP》。
名称 | 类型 | 光纤类型 | 波长 | 最大传输距离 | 连接器 | 是否支持DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 | 多模光纤 | 850nm | 150米 | MTP/MPO | 是 |
QSFP-40G-SR-BD | 40GBASE-SR-BiDi | 多模光纤 | 832nm - 918nm | 150米 | LC双工 | 否 |
QSFP-40G-CSR4 | 40GBASE-CSR4 | 多模光纤 | 850nm | 400米 | MTP/MPO | 是 |
QSFP-40G-UNIV | 40GBASE-UNIV | 多模/单模光纤 | 1310nm | 150米(多模光纤);2千米(单模光纤) | LC双工 | 是 |
QSFP-40G-PLRL4 | 40GBASE-PLRL4 | 单模光纤 | 1310nm | 1.4千米 | MTP/MPO | 是 |
QSFP-40G-PLR4 | 40GBASE-PLR4 | 单模光纤 | 1310nm | 10千米 | MTP/MPO | 是 |
WSP-Q40GLR4L | WSP-Q40GLR4L | 单模光纤 | 1310nm | 2千米 | LC双工 | 是 |
QSFP-40G-LR4 | 40GBASE-LR4 | 单模光纤 | 1310nm | 10千米 | LC双工 | 是 |
QSFP-40G-ER4 | 40GBASE-ER4 | 单模光纤 | 1310nm | 40千米 | LC双工 | 是 |
CFP-40G-LR4 | 40GBASE-LR4 | 单模光纤 | 1310nm | 10千米 | SC双工 | 是 |
CVR-QSFP-SFP10G | QSFP +至SFP + | / | / | / | / | 是 |
飞速(FS) 40G QSFP+光模块是一种轻型,可热插拔的光模块,用来连接交换机,计算机和服务器。与CFP光模块相比,QSFP+光模块更加紧凑,也更适合应用于高密度布线结构。
如何选择合适的40G光模块?
建议根据实际的传输距离灵活选择合适的40G光模块。
1. 短距离应用场景下,传输距离小于1000米时,可以选择QSFP 40G SR4,40GBASE SR BiDi,QSFP 40G CSR4或者QSFP 40G UNIV光模块。QSFP 40G SR4和40GBASE SR BiDi光模块都可以在光纤跳线上达到150米的传输距离,不同的只是前者是在OM4光纤跳线上传输,而后者是在带有LC连接器的一根双工多模跳线上传输。QSFP 40G CSR4是QSFP 40G SR4光模块的增强版,在OM4光纤跳线上最大传输距离为400米。除此之外,QSFP 40G UNIV光模块也可以在多模光纤跳线上传输150米,在单模光纤跳线上可以达到500米至2000米的传输距离,不过传输距离是因供应商而异的。
2. 长距离应用场景下,传输距离大于1000米时,可以选择QSFP 40G PLRL4,40G PLR4,WSP Q40G LR4L,QSFP 40G LR4和QSFP 40G ER4光模块。QSFP 40G PLRL4和40G PLR4光模块都带有MTP/MPO连接器,前者可以在单模光纤上传输1千米或1.4千米的距离,而后者的链路长度可以达到10千米。至于WSP Q40G LR4L,QSFP 40G LR4和QSFP 40G ER4光模块都具有相同的工作原理:先将四个发送通道复用到一根光纤上,再将四个接收通道复用到另一根光纤上。其中,QSFP+ ER4模块可在单模光纤跳线上最大传输距离40千米。CFP 40G LR4是飞速(FS) CFP模块的主要产品,在单模光纤跳线上可以达到10千米的传输距离。
除上述所有的光模块以外,飞速(FS)还可以根据兼容的品牌和设备编号来提供定制服务,以满足不同用户的需求。
飞速(FS) 40G DAC和AOC高速线缆
40G QSFP+ DAC高速线缆概述
40G DAC是两端带有QSFP+连接器的高速线缆,通常用来连接交换机,路由器和服务器。40G DAC高速线缆的最大传输距离为15米,可以满足新兴数据中心和高性能云计算应用的短距离连接需求。40G DAC高速线缆可以分为40G有源高速线缆和40G无源缘高速线缆,这两种高速线缆的主要区别在于是否有电源。QSFP+ DAC无源高速线缆是无源设备,不消耗任何功率和产生任何热量,而QSFP+DAC有源高速线缆则需要电源来使内部电路工作并可以桥接更长的距离。40G DAC高速线缆主要分为两种类型:QSFP+至QSFP+ DAC高速线缆和QSFP+至4 SFP+一分四高速线缆。
图1:QSFP+ DAC高速线缆
40G QSFP+ AOC高速线缆概述
40G QSFP+ AOC高速线缆由于其稳定性和灵活性,在某种程度上可以代替铜缆,也可以应用于数据中心和高性能计算网络布线。QSFP+ AOC高速线缆可以定义为光纤跳线两端连接有40G高速连接器,它在线缆末端使用光电转换来提高线缆的传输距离。目前,市场上已经推出了多种用于40G以太网的QSFP+ AOC高速线缆,例如40G QSFP+至QSFP+ AOC高速线缆,40G QSFP+至4 SFP一分四AOC高速线缆和40G QSFP+至LC一分八AOC高速线缆。它们通常用于短距离多通道数据通信和两个设备之间的互连,例如机架到机架的互连,存储设备,集线器,交换机,路由器,服务器之间的连接等。
图2:40G QSFP+ AOC高速线缆
下表列举了QSFP+ DAC高速线缆的一些基本参数。
参数 | QSFP+ DAC高速线缆 | QSFP+ AOC高速线缆 | 有2个模块以上的结构化布线 |
---|---|---|---|
线缆类型 | 双绞线 | 光纤 | 光纤 |
重量 | 最重的 | 最轻 | 取决于部署的结构化布线 |
功耗 | 小于1 w(无源DAC小于0.15 w) | 1-2瓦 | 1-2瓦 |
传输距离 | 小于10米 | 100米 | 根据TIA / IEEE标准 |
抗电磁干扰 | 弱 | 强 | 强 |
成本 | $$ | $$$ | $$$$ |
应用 | ToR(机架顶部),相邻机架 | ToR,MoR,EoR,Zone-to-Zone | ToR,MoR,EoR,Zone-to-Zone |
飞速(FS)不仅可以提供各种型号的QSFP+光模块,还能提供不同的QSFP+ DAC高速线缆。除此之外,飞速(FS)一直专注于产品的质量,所有的光模块在发货之前都会进行非常严格的检测,包括入库检测,参数检测,距离检测和兼容性测试,还会在品牌交换机上进行各种测试。飞速(FS)质量检测中心配备了Cisco,Arista,HPE,Juniper,Brocade等主流品牌交换机来供测试。更多详细信息,请参阅飞速(FS)光模块品控体系。
飞速(FS) 40G QSFP+光模块常见问题解答
问:哪些40G光模块可以用于4x10G传输?
答:40GBASE-SR4,40GBASE-CSR4,40GBASE-PLR4和40GBASE-PLRL4光模块均使用并行技术,每个方向具有4条通道,都可以应用于4x10G传输。
问:QSFP+ PLR4和QSFP+ PLRL4光模块需要和什么线缆一起使用?
答:它们都需要和具有MTP-12 APC-连接器的单模光纤跳线一起使用。
问:QSFP+ DAC高速线缆有什么优缺点?
答:QSFP+ DAC高速线缆有成本低,功耗低,互换性强,即插即用的优点,但是重量重,体积大,不便于运输,传输距离有限,也比较难管理。QSFP+ AOC高速线缆重量轻,带宽大,并且具有抗电磁干扰,安全传输性能更高。
问:如何选择合适的QSFP+ DAC高速线缆和QSFP+ AOC高速线缆?
答:当传输距离小于15米时,QSFP+ DAC高速线缆是成本效益更佳的解决方案;当传输距离在15米到100米之间,建议使用40G QSFP+ AOC高速线缆。当传输距离超过100米时,可以使用40G SR4光模块搭配OM3或者OM4光纤跳线一起使用,或者使用40GBASE LR4光模块搭配单模光纤跳线来达到更长的传输距离。
问:飞速(FS) QSFP+光模块能否从北美或者欧洲发货?
答:可以。飞速(FS)在北美,欧洲,澳大利亚和亚洲都建立了仓库,且库存充足,我们将从您最近的仓库发货,保证交付能力。