飞速(FS)40G QSFP+光模块和高速线缆安装指南
自从10Gb/s无法满足互联网应用需求后,机架中交换机和服务器之间的传输速率逐渐向40Gb/s进行升级。40G QSFP+光模块和40G QSFP+ 高速线缆作为交换机和服务器之间常见的布线解决方案,如果使用不当(例如安装和拆卸不当)将对他们的性能产生负面影响。本文将以飞速(FS)40G QSFP+光模块和高速线缆为例详细介绍正确的安装和拆卸步骤。
飞速(FS)40G QSFP+光模块概述
飞速(FS)40G QSFP+光模块是一种小型可热插拔的光模块,用于连接交换机、计算机和服务器,最大传输距离可达40公里。相较于CFP光模块,QSFP+光模块结构紧凑,尺寸更小,更适合高密度端口应用。此外,为了满足不同环境的布线需求,飞速(FS)提供了不同类型的40G QSFP+光模块,如40GBASE-SR4单模光模块、40GBASE-LR4多模光模块,其中不同类型的40G QSFP+光模块适用于不同传输距离的网络,如,飞速(FS) 40GBASE-SR4光模块用于150米短距离的网络传输,而40GBASE-LR4光模块用于10千米长距离的网络传输。如下图所示,飞速(FS)40G QSFP+光模块由QSFP+收发器,光接口和拉环组成。
如何安装和拆卸飞速(FS) 40G QSFP+光模块?
40G QSFP+光模块的闩锁有吊环式和拉片式两种类型,下面将以带拉片闩锁的QSFP+光模块为例讲解正确的安装和拆卸操作步骤。在开始之前,首先请先检查所选40G QSFP+光模块是否适合您的网络配置;其次请佩戴好防静电手环或手套,防止静电损伤,影响光模块的功能和寿命。
安装步骤
1. 首先,从包装盒中取出40G QSFP+光模块,手持40G QSFP+光模块拉环的一端,将40G QSFP+光模块慢慢推入到设备的QSFP+端口中,直到模块与端口的连接器完全接触,并发出“咔嗒”一声;
2. 然后,拆卸下40G QSFP+光模块的防尘塞,使用清洁工具清理接口,防止光污染;
3. 再将清洁过后的MTP/MPO或LC光纤跳线的接头插入到40G QSFP+光模块的接口上,直到听到“咔嗒”一声;
4. 最后,另一端重复上述操作即可,当两端交换机的灯亮起绿色时,链路创建成功。
注意:在安装光纤跳线之前,请勿拆卸40G QSFP+光模块的防尘塞。
拆卸步骤
1. 首先,拆卸40G QSFP+光模块上的光纤跳线;
2. 然后,拉住40G QSFP+光模块的拉环,将模块轻轻地从设备的QSFP+端口中抽出;
3. 再将防尘塞安装到40G QSFP+光模块的接口中;
4. 最后,将模块放入防静电包装中即可。
飞速(FS) 40G QSFP+ 高速线缆概述
不同于40G QSFP+光模块和光纤跳线的解决方案,40G QSFP+ 高速线缆的两端自带QSFP+连接器(该连接器与QSFP+光模块的光器件类似),连接两端连接器的线缆可为铜缆,也可为光缆,也就是我们俗称的40G QSFP+ DAC高速线缆和40G QSFP+ AOC有源光缆。由于高速线缆的传输距离有限,因此它只适用于短距离(30米以内)的网络连接,但,不得不说40G QSFP+ DAC高速线缆为机房机架内的网络设备互联提供了一种经济且高效的方案。需要注意的是,当传输距离大于7米小于30米时选择40G QSFP+ AOC有源光缆更加合适。飞速(FS) 40G QSFP+ 高速线缆有四种类型:QSFP+ DAC高速线缆、QSFP+转4*SFP+ 分支高速线缆、QSFP+ AOC有源光缆、QSFP+ 转4*SFP+ 分支有源光缆。如果您想了解更多有关DAC和AOC的区别可阅读《40G QSFP+ DAC 与 40G QSFP+ AOC有何区别?》。
如何安装和拆卸飞速(FS) 40G QSFP+ 高速线缆?
飞速(FS) 40G QSFP+ DAC高速线缆和40G QSFP+ AOC有源光缆的安装和拆卸步骤相同。下面将以QSFP+ DAC高速线缆为例介绍正确的安装和拆卸步骤。
安装步骤
如下图,将QSFP + DAC高速线缆的一端水平并轻轻地推入到设备的QSFP+端口中,当连接器与端口完全接触时,会发出“咔嗒”一声。另一端也是重复该操作即可。需要注意的是操作前请戴好防静电手套或手环。
拆卸步骤
如下图所示,握住QSFP + DAC高速线缆的拉环,水平拉出连接器即可。
验证40G QSFP+光模块和QSFP+ 高速线缆安装成功的方法
当完成安装时,可进入设备(如交换机)的管理界面执行display命令,验证40G QSFP+光模块或40G QSFP +高速线缆是否安装成功。如果40G QSFP+光模块或40G QSFP+ 高速线缆的信息显示正常,则说明安装正确;如果显示不正常,则表明安装错误,那么请您严格按照上述正确的操作步骤重新安装;但如果说您的安装操作步骤没有问题,那么可能就是所选光模块或高速线缆与设备不匹配,或者是光模块、高速线缆、设备本身等出现故障,逐一排查即可,详见《光模块安装使用的常见问题解答》。
结论
如今,40G QSFP+光模块和QSFP+高速线缆已被广泛应用在数据中心中,而正确的安装拆卸光模块和高速线缆,不仅可以有效保护设备不受损坏,避免网络故障,还可有效节省网络成本。