中文

【iFser】飞速(FS)自动化测试工具:高效便捷的测试利器

更新于 2023年06月13日 by
724

一、什么是自动化测试

自动化测试是软件测试活动中一个重要分支和组成部分,随着软件行业发展,市场对软件周期及软件质量要求越来越高,催生出来各种开发模式,这对我们测试人员有更高的要求。此时,便有了自动化测试,即通过工具或者脚本来达到测试的目的,没有人工或者很少人工参与的软件测试活动。

自动化测试技术是目前业内特别流行也是特别主流的一个测试技术,是目前测试人员最为核心的能力之一。

二、自动化测试的优势

  • 更方便对系统进行回归测试,当软件的版本发布比较频繁时,自动化测试的效果就更加明显

  • 可以自动处理原本繁琐、复杂的任务,提供更准确的测试

  • 自动化测试具有一致性和复用性,测试脚本可以在不同版本进行重复测试,保证测试内容的一致性

这也就是,为什么在软件测试领域,自动化测试已成为趋势的缘由,越来越多的互联网企业都把自动化测试作为测试活动重要组成部分,极大的解放生产力。

三、飞速(FS)自动化测试工具-iFser

1. iFser介绍

基于电信设备PBU产线的搭建要求,利用工具实现产品搭建、验证测试以及报告输出的自动化,提升从产品引入、制程验收、售前售后问题解决到demo实验室、解决方案等效率的提升。让程序代替人为验证WEB项目功能,于是,便产生了iFser。

iFser连接图

iFser框架图

2. iFser优势

  • 在新品引入,版本验证,验收检测日常项目中,全面提升关于产品测试的节点效率,缩短整体项目周期。

  • 完成web端界面开发,定制可视化自动化界面,降低操作门槛。

  • 完成自动化软件Demo场景体验方案搭建,全面提升客户体验感。

更快的检测效率

自动化测试效率对比人工效率高出约20倍

iFser更快的检测效率

开放度更高的平台

基于Python平台开源、兼容性强,后期可支持界面定制化。

iFser开放度更高

3. 应用环境

制程部门产品检测

便于产品快速检测入库,提高效率

技服部门客户展示

便于给客户快速展示产品,了解产品功能

产研部门引入测试

提高新品引入效率,缩短产品测试时间

软研部门平台开发

可依据此平台为模型,开发其它产品系列自动化平台

4. 功能体验

iFser界面主要有三个板块:质量管理,测试执行,操作日志

iFser界面展示

1. 任务调度——添加新的任务调度,可选单计划或者复合计划

iFser任务调度

2. 任务执行——展示任务执行情况

      • 执行所选用例:查看所有执行用例

      • 执行次数:指定任务执行次数

      • 查看日志:查看最新执行记录

iFser展示任务执行情况

3. 用例明细——展示历史所有执行情况

iFser用例明细

4. 操作日志

      • 操作日志:记录用户在测试平台的使用情况

      • 登录日志:记录每次用户使用的登录信息

iFser操作日志

iFser登录日志

四、iFser VS 同行工具

工具 界面 优势
iFser

iFser界面展示

1. 易于操作,上手简单

2. 数据可视化

3. 平台架构兼容性高

4. 满足不同产品品类的需求用例

Selenium

Selenium界面展示

1. 语法简洁清晰,减少后期维护难度

2. 可支持多种语言

3. 支持各类型浏览器

JMeter

JMeter界面展示

1. 负载测试工具,可以模拟各种负载和场景

2. 支持自定义测试用例和扩展功能

3. 可以生成详细的测试报告

4. 可以与各种框架集成

Robot Framework

Robot Framework界面

1. 易于操作,可拓展性强

2. 可以生成详细的测试报告

3. 支持多种平台

RESTKA Test Runner

RESTKA Test Runner界面

1. 易于操作

2. 支持多种协议

3. 自动执行测试用例,并生成详细的测试报告