ネットワーク監視カメラ用PoEスイッチの使用方法は何ですか?
以前、ネットワーク監視カメラはかなり高価で大手企業しか利用できませんでしたが、今はネットワークカメラとPoEスイッチの価格が劇的に低下したため、すでに日常生活に普及しています。このような状況では、多くの人が自分でネットワーク監視システムをセットアップしようとします。さて、ネットワーク監視カメラ用PoEスイッチをどこでどのように使用できますか?この投稿では、上記の問題について詳しく説明します。
関連商品:S3150-8T2FP(8xPoE+ポート @130W、2x1Gb SFP)|23,587円
ネットワーク監視カメラ用PoEスイッチの主な用途
PoEスイッチに接続されたネットワーク監視カメラは多くの場所で使用され、幅広いアプリケーションを作成しており、主に家庭、スマートオフィス、商業用PoEアプリケーション、ヘルスケア環境下のアプリケーション、および工業用PoEアプリケーションで、追加の電源コンセントを設置することなく使用できます。では、ネットワーク監視カメラ用PoEスイッチの使用方法は何ですか?次の部分は、ステップバイステップのガイダンスを提供します。
ネットワーク監視カメラ用PoEスイッチの使用方法は何ですか?
実際、「ネットワーク監視カメラ用PoEスイッチの使用方法」は、PoEスイッチに接続するネットワークカメラの使用方法と見なしても結構です。たとえネットワーク監視カメラとPoEスイッチの使用場所が違っても、両者の接続と使用は基本的に同じで、ただ機器の数と使用場所が異なるだけです。以下では、ホームネットワークでのネットワーク監視カメラとPoEスイッチの接続及び使用を例として、この問題を少しずつ説明します。IPカメラシステムにPoEスイッチを使用する理由に興味があたっら、「IPカメラシステムにPoEスイッチ:仕組み・使用理由・接続手順を解説」という文章をご覧ください。
ホームセキュリティのためのネットワーク監視カメラを設置する方法
ステップ1:ネットワーク監視カメラが必要な場所を把握する
まず、視界良好で安定した電源を提供する場所を把握する必要があります(PoEスイッチから100メートル以内の方が良い)。通常、比較的高い場所にネットワーク監視カメラを設置すれば、より鮮明で広い視野を得ることができます。 次に、カメラを光源に直接向けないでください。光源に向けると、撮影されたビデオや画像が露出不足になります。 第三に、窓の下にネットワーク監視カメラを設置しないほうが最善です。そうでなければ、赤外線の反射により画像やビデオが露出過度になる可能性があります。
ステップ2:家庭用ネットワーク監視カメラを壁に取り付ける
壁、天井、及びカメラの取り付け用に決めた他の場所に穴を開け、ネットワーク監視カメラを正しい位置と正しい角度に配置して、見やすくします。
ステップ3:ネットワーク監視カメラの取り付け用にネットワークケーブルを配置する
イーサネットケーブルの通る穴を開けてください。2階建てまたは3階建ての家に設置する場合は、最も近いルートを考えてください。
ステップ4.家庭用ネットワーク監視カメラをPoEスイッチに接続する
配線プロセスの後、次のステップは、家庭用ネットワーク監視システムを接続することです。ネットワーク監視システムは、よくPoEスイッチ、ネットワーク監視カメラ、ネットワークビデオレコーダー(NVR)及びCat5e、Cat6、Cat6aなどのネットワークケーブルで構成されます。その中で、PoEスイッチはデータを送信し、ネットワークカメラに電力を供給して管理できます。次の図では、例としてFS 8ポートPoE+ギガビットスイッチと3台のネットワークカメラを取り上げています。(ご希望によって、より多くのネットワークカメラと他の対応マルチポートPoEスイッチを使用できます。)
実は、IPカメラ用PoEスイッチを接続するには、4つのサブステップがあります。
-
ベンダーが提供する電源コードでPoEスイッチに電力を供給します。
-
ルーターとPoEスイッチをイーサネットケーブルで接続します。
-
ネットワークカメラとPoEスイッチをネットワークケーブルで接続します。
-
カメラ表示用のコンピューターに接続している
ネットワークビデオレコーダー(詳細)にPoEスイッチを接続します。
ステップ5.自動インストール型ネットワーク監視システムをセットアップする
ネットワーク監視カメラのセットアップは、完全な住宅用監視カメラの設置プロセスの最後のステップです。通常、カメラの製造元は、カメラに接続するためのアプリ及びデスクトップソフトウェアを提供します。ライブビュー、モーション検出、ビデオ録画、ズームイン/ズームアウトなどのパラメーターをニーズに合わせて設定できます。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日